This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:在单个 I2S 总线上使用 ADC 和 DAC

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859635/pcm1860-using-an-adc-and-dac-on-single-i2s-bus

器件型号:PCM1860
主题中讨论的其他器件:PCM5102A

你好、  

我想了解是否可以在具有一条 I2S 总线的嵌入式 SOC 上同时使用 PCM1860和 PCM5102A。 SoC 具有 CLK、WS、SDO 和 SDI。  

我能否与 ADC 和 DAC 共享 CLK 和 WS、并使用连接到 ADC 的 SDI 和连接到 DAC 的 SDO。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umar、

    只要您的 SoC 针对 I2S 进行了正确配置、并且两个器件都支持您打算使用的时钟速率、那么共享 CLK 和 WS 就不会出现任何问题。

    最棒的

    Zak