请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1860 主题中讨论的其他器件:PCM5102A、
你好、
我想了解是否可以在具有一条 I2S 总线的嵌入式 SOC 上同时使用 PCM1860和 PCM5102A。 SoC 具有 CLK、WS、SDO 和 SDI。
我能否与 ADC 和 DAC 共享 CLK 和 WS、并使用连接到 ADC 的 SDI 和连接到 DAC 的 SDO。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.