This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:在现场一段时间后始终保持低音量滴答噪声

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867366/tpa2016d2-consistent-low-volume-ticking-noise-after-some-time-in-the-field

器件型号:TPA2016D2

我有一个使用 TPA2016D2RTJ D 类放大器的立体声设计。

这是一款相当新的产品、可驱动2个立体声扬声器。  此设计按预期工作、但在现场经过一段时间后、两个扬声器都会发出低音量的"嘀嗒"噪声。  它始终存在且体积相当小、但很快就会变得令人烦恼。  此时、它在现场的曝光量约为10%。  产品退货分析根导致放大器本身出现滴答。  更换放大器可以解决该问题。  据我所知、我们将遵循应用手册。  任何想法或见解都值得高度赞赏。

-源是来自 NXP SGTL5000立体声编解码器的立体声单端编解码器

我们有扬声器和耳机输出。  耳机输出不会经过 TPA2016、并且耳机线路上没有滴答、因此 TPA2016中会出现滴答源。

- TPA2016的初始化在启动时进行、并且 AMP 始终处于打开状态。  I2C 只控制增益寄存器。

谢谢、期待您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Edward、

    可以提供完整的电路原理图吗? 除了扬声器输出之外、您是否在电路的任何其他部分看到过噪声问题?

    您是否在新电路板上测试了坏设备、并查看问题是否仍然存在? 如果是、您是否已联系当地销售办事处进行故障分析?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在下面找到 thing...see。

    我没有发现其他噪声问题。  部件问题和部件更换解决了 PCB "坏"问题。  在"Bad"TPA2016上、所有有意音频仍然存在、但始终存在一致的嘀嗒声。  它不是非常大、但始终存在。  通常在现场工作6到8个月后。   

    环境条件是一致的室温。

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Edward、

    遗憾的是、我在原理图中找不到与此问题相关的任何内容。

    您是否有一些元件暴露在绝对最大额定值下? 或一些可能超过限值的容差?

    您能否联系当地销售办事处、询问报告的商品是否存在分析故障? 通过这种方式、我们可以找出根本原因。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.