This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:关于数据表的 P17 "电源旁路"

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866333/lm4950-about-p17-power-supply-bypassing-of-the-data-sheet

器件型号:LM4950

Ivan Salazar,

很抱歉耽误你的回答。
例如、使用以下电容器会产生什么影响?

(1) GRM21BC8YA106KE11
psearch.en.murata.com/.../GRM21BC8YA106KE11#.html

(2) GRM32EB31E226KE15
https://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM32EB31E226KE15%23.html

此致、
Jungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jungo、

    10uF 电容器是去耦电容器的理想选择。 如果放置在电源引脚附近、则会正确地降低较低频率的纹波。 但是、对于0.1uF 电容器、我会替换22uF 电容器。 10uF 电容器足以应对低频噪声、但您需要使用0.1uF 电容器来降低高频成分。

    此外、如数据表中所述、您需要考虑使用1uF 钽电容器。

    希望这对您有所帮助。 如果您需要有关此方面的其他支持、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    我想让大家看看最初的问题(LM4950:关于数据表中的 P17 "电源旁路")。
    我问伊凡·萨拉扎,他说你可以使用 X7R 或至少 X5R 资本家。

    >钽旁路电容被写入 LM49507s 电源引脚和接地之间连接所需的电容。
    >请为我介绍不使用钽旁路电容器的方法。

    我的问题是、当使用以下电容器而不是钽电容器时、会发生什么情况。
    我想知道使用以下电容器是否会导致 AMP 下降或 AMP 损坏。
    根据直流偏置特性、GRM32EB31E226KE15在12V 时为8.8uF。

    (1) GRM21BC8YA106KE11
    psearch.en.murata.com/.../GRM21BC8YA106KE11#.html

    (2) GRM32EB31E226KE15
    psearch.en.murata.com/.../GRM32EB31E226KE15#.html

    此致、
    Jungo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jungo、

    感谢您的澄清。

    我认为即使在直流偏置降额的情况下、这些电容器也能正常工作。 如果您使用12V 的电源电平、则电容器将降至2uF (从最初的10uF)和10uF (从最初的22uF)。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.