This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862-Q1:PCM1862-Q1

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866348/pcm1862-q1-pcm1862-q1

器件型号:PCM1862-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1862

1.如果 PCM1862使用 TDM 级联、它是否支持12通道麦克风输入?

如果 PCM1862使用 TDM 级联、它是否支持12通道麦克风输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    PCM1862没有 TDM 级联或菊花链模式、 PCM1862使用标准 TDM 配置。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 !!!我有另一个问题,当两个 PCM186X-Q 级联时、TDM 是否支持16位 x16通道的传输和96kHz。的采样频率

    2.PCM1862-Q/PCM1863-Q 没有 TDM 级联?   PCM1864-Q/PCM1865-Q 有 TDM 级联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    为了澄清这一点、 您在上面发布的图像适用于标准 TDM 模式。  这与 TDM 级联不同。  

    显然、TDM 和 TDM 级联是不同的。

    PCM186x 器件不支持级联。  PCM186x 器件确实支持 TDM (并行) (由于有4个通道、因此必须如此)。  

    我假设您询问的是级联/菊花链模式、因为很明显、所有 PCM186x 器件都支持 TDM。  数据表的第一页上显示了这一点。  

    PCM186x 支持96k 操作、并且可以处理256的 BCLK 与 LRCLK 比率、 但请注意、您需要4通道 PCM 186x 器件中的4个来执行此操作、这需要 I2C 多路复用器、因为 PCM186x 只有2个可能的 I2C 地址。  

    此致、

    -Steve Wilson