This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:具有 PCM 输入的 TLV320AIC3254

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863923/tlv320aic3254-tlv320aic3254-with-pcm-input

器件型号:TLV320AIC3254

您好、先生、

我的客户使用带 PCM 输入的 AIC3254、我有从 EVM 向客户转储的寄存器、但看起来不是 o/p

使用 PCM 输入而不是 I2S 时、是否需要进行修改?

 

#音频路由到耳机和

#个线路输出。

#选择第0页

宽30 00

#通过软件复位初始化设备

W 30 01 01

#时钟设置

编解码器接收到的#:MCLK = 11.2896MHz、

# BLCK = 2.8224MHz、WCLK = 44.1kHz

#选择第0页

宽30 00

# NDAC = 1、MDAC = 2

宽30 0b 81 82

谢谢、Ian。

#选择第0页

宽30 00

#将 DAC 模式设置为 PRB_P8

宽30 3c 08

 

#初始化编解码器

#选择第1页

宽30 00 01

#在存在外部时禁用弱 AVDD

AVDD 电源

宽30 01 08

#启用主模拟电源控制

宽30 02 00

#将输入上电时间设置为3.1ms (对于 ADC)

# w 30 47 32.

#将 REF 充电时间设置为40ms

宽30 7b 01

#播放设置

#选择第1页

宽30 00 01

#去爆音

宽30长14宽25度

#将 LDAC/RDAC 路由到 HPL/HPR

宽30 0c 08 08

#将 LDAC/RDAC 路由到 LOL/LOR

宽30 0e 08 08

#为 HPL/HPR 和 LOL/Lor 驱动器加电

宽30 09 3C

#取消 HPL/HPR 驱动器静音、0dB 增益

宽30 10 00 00

#解调 LOL/LOR 驱动器的静音、0dB 增益

宽30 12 00 00

#选择第0页

宽30 00

# DAC => 0dB

宽30 41 00 00

#开机 LDAC/RDAC

宽30 3f d6

#取消 LDAC/RDAC 静音

宽30 40 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    您能否说明您使用的格式?  PCM 是什么适合您?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、  

    您是否仍需要有关此方面的帮助?

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、  

    我将假定您能够配置 TLV320AIC3254s 灵活的 ASI 总线、使其能够以您所需的 PCM 格式工作。  如果情况并非如此、请告诉我。

    此致、

    -Steve Wilson