您好、先生、
我的客户使用带 PCM 输入的 AIC3254、我有从 EVM 向客户转储的寄存器、但看起来不是 o/p
使用 PCM 输入而不是 I2S 时、是否需要进行修改?
#音频路由到耳机和
#个线路输出。
#选择第0页
宽30 00
#通过软件复位初始化设备
W 30 01 01
#时钟设置
编解码器接收到的#:MCLK = 11.2896MHz、
# BLCK = 2.8224MHz、WCLK = 44.1kHz
#选择第0页
宽30 00
# NDAC = 1、MDAC = 2
宽30 0b 81 82
谢谢、Ian。
#选择第0页
宽30 00
#将 DAC 模式设置为 PRB_P8
宽30 3c 08
#初始化编解码器
#选择第1页
宽30 00 01
#在存在外部时禁用弱 AVDD
AVDD 电源
宽30 01 08
#启用主模拟电源控制
宽30 02 00
#将输入上电时间设置为3.1ms (对于 ADC)
# w 30 47 32.
#将 REF 充电时间设置为40ms
宽30 7b 01
#播放设置
#选择第1页
宽30 00 01
#去爆音
宽30长14宽25度
#将 LDAC/RDAC 路由到 HPL/HPR
宽30 0c 08 08
#将 LDAC/RDAC 路由到 LOL/LOR
宽30 0e 08 08
#为 HPL/HPR 和 LOL/Lor 驱动器加电
宽30 09 3C
#取消 HPL/HPR 驱动器静音、0dB 增益
宽30 10 00 00
#解调 LOL/LOR 驱动器的静音、0dB 增益
宽30 12 00 00
#选择第0页
宽30 00
# DAC => 0dB
宽30 41 00 00
#开机 LDAC/RDAC
宽30 3f d6
#取消 LDAC/RDAC 静音
宽30 40 00