主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111
你(们)好
我将 TLV320AIC3111 EVM-K 音频编解码器用作从器件、并提供来自微控制器的 MCLK、BCLK 和 WCLK 作为主器件。 音频编解码器将线路输入用作输入、将 I2S 用作输出。 我可以通过 I2S DOUT 引脚获取数据,但有一个问题,即使没有音频输入,我仍在 I2S DOUT 引脚上获取无效数据,我使用示波器检查了这一点。
我的要求如下。
这背后的原因是什么?如何阻止此无效数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我将 TLV320AIC3111 EVM-K 音频编解码器用作从器件、并提供来自微控制器的 MCLK、BCLK 和 WCLK 作为主器件。 音频编解码器将线路输入用作输入、将 I2S 用作输出。 我可以通过 I2S DOUT 引脚获取数据,但有一个问题,即使没有音频输入,我仍在 I2S DOUT 引脚上获取无效数据,我使用示波器检查了这一点。
我的要求如下。
这背后的原因是什么?如何阻止此无效数据?
您好 Steve Wilson
我使用外部麦克风通过 编解码器3.5毫米音频插孔的线路输入作为 ADC 的输入。
使用 I2S 外设为耳机和外部微控制器提供输出。
正如我在耳机侧所说的、我没有噼啪噪声问题、但在 BLE 侧、我遇到此问题、如果断开 I2S 的 DOUT 引脚、则噼啪噪声将消失。
输入和输出音频频率为8kHz
fclk:- 8kHz
MCLK:- 2.048Mhz