This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:即使没有音频输入、I2S DOUT 引脚也会提供输出数据

Guru**** 2482205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857294/tlv320aic3111evm-k-i2s-dout-pin-is-giving-output-data-even-if-there-is-no-audio-input

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111

你(们)好

我将 TLV320AIC3111 EVM-K 音频编解码器用作从器件、并提供来自微控制器的 MCLK、BCLK 和 WCLK 作为主器件。 音频编解码器将线路输入用作输入、将 I2S 用作输出。 我可以通过 I2S DOUT 引脚获取数据,但有一个问题,即使没有音频输入,我仍在 I2S DOUT 引脚上获取无效数据,我使用示波器检查了这一点。

我的要求如下。

这背后的原因是什么?如何阻止此无效数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvarna、  

    其原因是无论您是否提供输入、ADC 仍在转换。  那么、您看到的是传输的本底噪声。 如果希望 DOUT 停止传输数据、则关闭 ADC。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。

    我将 I2S 数据传输到控制器、然后通过 BLE 进行传输。 在移动应用程序上、我接收到音频数据、并且遇到噼啪声的问题、无论是否存在音频输入。 在编解码器的耳机线路上,我没有遇到这个问题。

    根据您的建议、在噼啪噪声消失但编解码器无法在任何外设上发送音频数据后、我会禁用 ADC。

    这种噼啪声的问题是什么?

    我已附上不带音频输入情况下 I2S_DOUT 引脚波形的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvarna、  

    当我听 AIC3111时、空闲时没有噼啪声。  您能提供更多信息吗?

    您已将什么连接到 ADC 的输入端?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve Wilson

    我使用外部麦克风通过 编解码器3.5毫米音频插孔的线路输入作为 ADC 的输入。

    使用 I2S 外设为耳机和外部微控制器提供输出。

    正如我在耳机侧所说的、我没有噼啪噪声问题、但在 BLE 侧、我遇到此问题、如果断开 I2S 的 DOUT 引脚、则噼啪噪声将消失。

    输入和输出音频频率为8kHz

    fclk:- 8kHz

    MCLK:- 2.048Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvarna、  

    断开 DOUT 并不一定意味着编解码器发出噼啪声。  只有当通信停止时、噪声才会亮起。  

    这可能是格式化问题、BLE 处理器可能与编解码器没有相同的音频总线设置?  

    您可以通过将 DOUT 短接至 DIN 来测试这一点、 如果您没有噼啪声、则问题不在于编解码器本身。  

    此致、

    -Steve Wilson