This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于耳机的 DAC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864567/dac-for-headphones

主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203

您好!

我正在寻找耳机的高质量 DAC。   我在"音频 DAC"类别中没有发现 TI 提供的任何可以驱动耳机的 DAC、但我在"耳机放大器"类别中发现了这款 DAC。

TLV320DAC3203看起来有点太弱(低输出功率和高最小负载)、需要隔直电容器、并且没有明确列出 DAC 分辨率。

是否有任何 DAC 可满足我的需求、或者我是否应该使用 DAC 和用于耳机放大器的单独 IC?

要求:

无需隔直电容器

低功耗

模拟输出:2.

目标:

分辨率:32位

SNR > 100dB

采样率> 300kHz

封装:小、最好不是 BGA

输出功率足够高、可用于耳机

负载(耳机):低至4欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    TLV320DAC3203是我们出色的音频器件之一。 它支持两个模拟输出、32位分辨率、QFN 封装。 但是、它支持高达192KHz 的频率。

    我可以建议另一个支持您对 DAC 级的所有要求的 DAC (请参阅以下链接中的筛选选项)。

    http://www.ti.com/audio-ic/converters/dac/products.html#p1021=0;2&p1339=2;2&p2017typ=100;127&p348max=300;666&p84=32;32

    关于耳机负载、我认为您需要一个外部放大器来处理4欧姆负载(最小值)。 我们没有具有此功能的耳机放大器(它们支持最小8欧姆的负载)。 但是、我们可以提供满足您需求的扬声器放大器、以满足您的需求、从而满足您的需求。 有关详细信息、请查看以下选项:

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p2982=Analogue%20Input&p89=Class-AB;Class-D&p1055max=2;Stereo&p1013min=4;16&p88=100;112.5

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们的团队很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。  刚刚在我的垃圾邮件文件夹中找到通知:/

    我现在倾向使用 TLV320DAC3203。  我在数据表中搜索了"解决方案"、但没有找到任何东西、只是您提到它、我看到它在那里、没有"解决方案"一词。  我感到惊讶的是、这不在首页上。

    有关耳机负载的信息。  我想我要过载、要求的电阻小于16欧姆。  在进行更多搜索时、我看到大多数耳机扬声器为16欧姆或以上。  我想制造防水耳机、当我在 DigiKey 上搜索常见耳机尺寸的防水扬声器时、大多数选项都小于16欧姆、但我认为它们更适合便携式扬声器。

    您是否有机会推荐适合寻找防水耳机扬声器的好地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我很高兴阅读有关 TLV320DAC3203的内容。 如果您在设计或配置方面需要帮助、请告知我们。 我们很乐意为您提供帮助。

    关于防水耳机扬声器、遗憾的是、我没有关于这类应用或扬声器供应商的信息。 但是、如果您找到适合您应用的扬声器、我们可以借助放大器和/或 DAC 为您提供帮助、从而实现良好的设计。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.