This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:编解码器线路所需的去耦电容器

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, TLV320AIC3120, TLV320AIC3110EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865191/tlv320aic3111-decoupling-capacitors-required-for-the-codec-lines

器件型号:TLV320AIC3111
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3120

您好!

我们正在开发我们的项目、并参考用于开发该项目的 TLV320AIC3111 EVM 原理图。 在此基础上、我们可以在 SPL 和 SPR 线路上看到4个电容器、它们可能用作电源的去耦电容器。

但是、当我们参考 TLV320AIC3120 EVM 原理图时、SPL 和 SPR 线路上只有2个电容器。  

PCB 上存在严重的空间问题、我们需要通过减小电容器的尺寸和数量来优化空间。 如3120原理图所示、它是否仅使用2个电容器来满足我们的目的? 3111编解码器的最小尺寸和编号要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AIC3120EVM 具有一定的欺骗性、因为电流环路监控器的另一侧会额外产生100uF 的电容。 我们建议至少使用图5.1中建议的值、图5.1中显示了这些线路上总共大约47uF 的电容(每个22uF)。  您可以使用更少的电容、但性能结果可能与数据表性能略有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    AIC3120上只有1个 D 类放大器。  TLV320AIC3111有2 个、因此去耦电容器数量是前者的两倍。  

    我不建议将其移除、 您可以查看 使用3个电容、1x100uF 和2 x 0.1uF 的 TLV320AIC3110EVM-U、您应该能够将100uF 电容减少到47uF、而不会出现任何问题。  

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve 和 Collin、

    我们将参考设计中上面提到的图5.1。

    我们也在尝试减小电容器的尺寸。 HPLOUT 和 HPROUT 上47uF 等电容器在 EVM 上的大小为1210。 我们可以为它们使用1206或更低的值吗? 考虑到较低的直流偏置变化、钽电容器是否会成为更好的选择?

    我们需要在 SPVDD、HPVDD 和 MIC1LP 之间使用多大尺寸的电容器?

    在 EVM 上、MIC1LP 上有一个0.47uF 电容器、但在图5.1中、它是一个1uF 电容器。 这会对音频产生什么影响?

    此外、我们还关注 MIC1LP 电容器上的微音器问题。 在这些线路上使用 C0G 电容器是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要使用较小的封装电容器满足额定电压、减小其物理尺寸就不会导致问题。

    输入引脚(MIC1LP)上的电容器将设置输入的高通滤波器截止频率。  缩小尺寸将增加高通截止频率、您可能会开始丢失一些低频音频信号信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们不需要合适的通道扬声器、我们能否移除 SPRVDD 和 SPRVSS 的电源并仅使用 SPLVDD 和 SPLVSS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议这样做、因为这可能会对其他内部操作产生负面影响。

    是否有理由不使用 AIC3120、因为该器件只有一个 D 类放大器?