This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:GVDD 低

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858815/tpa3118d2-gvdd-low

器件型号:TPA3118D2

我连接了 TPA3118D2、并使用数字电位器来设置 PLIMIT 和增益。 SD/故障和静音由 MCU 控制。 PVCC/AVCC 为12伏。

GVDD 显示为4伏、而非预期的7伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否在 TPA3118关闭时测量了 GVDD?

    您可以使 TPA3118处于播放模式、然后再次测量 GVDD。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在运行模式下测量4V (SD/故障引脚高电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    应在 GVDD 引脚上添加1uF 去耦电容。

    请参阅 EVM 原理图。

    此致、

    Derek