请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1865EVM 主题中讨论的其他器件:PCM1865
您好!
我有一个 MEMS 收发器、用于接收/传输模拟数据。
我将其连接到 PCM186X 评估板、其中包含 PCM1865。
我尝试通过 PurePath 控制台在 PCM1865上发送和接收模拟数据来与其通信。
我看到 PCM1865具有模拟输入、但模拟输出会怎么样?
这是可行的吗?如果是、如何实现这一点?
谢谢!