This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:通过 PurePath 控制台在 PCM1865上发送和接收模拟数据

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861596/pcm1865evm-sending-and-receiving-analog-data-on-pcm1865-via-purepath-console

器件型号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1865

您好!

我有一个 MEMS 收发器、用于接收/传输模拟数据。

我将其连接到 PCM186X 评估板、其中包含 PCM1865。

我尝试通过 PurePath 控制台在 PCM1865上发送和接收模拟数据来与其通信。

我看到 PCM1865具有模拟输入、但模拟输出会怎么样?

这是可行的吗?如果是、如何实现这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    我不确定是否遵循您的努力、但 PCM186x 系列包含精密音频模数转换器。 该系列没有编解码器、因此这些器件没有模拟 DAC 输出。 如果您正在寻找编解码器、我们也提供了许多编解码器。 我建议从 TLV320AIC310x 系列或 TLV320AIC32xx 系列开始、看看其中一个是否满足您的需求!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我正在检查该板