This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:关断模式

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858763/lm49352-shutdown-mode

器件型号:LM49352

您好、E2E、

我们有一位客户询问如何将 LM49352置于关断模式、因为数据表中未明确指定 LM49352。 此外、如果器件处于关断模式、数据表第10页中所述的耳机、扬声器和麦克风是否确实没有高静态电流(mA)?

数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm49352.pdf 

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、  

    数据表中用于描述关断模式的语言不一致、 但 PCM 设置寄存器控制 LM49352的电源配置。 位0为"芯片启用"。 当芯片使能端关闭时 、器件处于关断模式。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的确认!

    艺术