This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:输出接近死区;关于调试步骤的建议

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855181/tpa3255-output-nearly-dead-advice-on-debugging-steps

器件型号:TPA3255

此设计使用双 BTL (M1 = 0、M2 = 0)、是之前设计的修订版("第二代")、运行正常。

这是部分原理图 (大多数去耦网络未显示; 但与数据表中的建议基本相同):

(请注意、RT7是 OC 电阻器、我将其设置为22k; RT8是 FREQ_ADJ 电阻器、对于 AM2—600kHz—PWM 频率、设置为10k)

我将对所有 PVDD 电压施加30V 电压、并使用12V 墙上适配器(在 TPA3255的引脚2处测量产生12.1V 电压)。

I 确认(通过测试点) M1和 M2都设置为0。

症状:

输出在关闭前激活并产生恰好10个脉冲(即、如果我查看其中一个输出引脚;例如 OUT_A)。  该 μs 为死区:6个脉冲、精确为10 μ s。   在输出终止时、FAULT 会被置为有效、只需一段时间。  该过程可能每100ms 或200ms 重复一次?  (我可以看到故障 LED 以更快或更短的速度闪烁)

输出看起来没有短路。  我用欧姆表 kΩ kΩ、我得到:在输出(OUT_A、B、C 或 D)和 GND 之间、约为250 μ F;在 OUT_A 和 OUT_B 之间、约为700 μ F; OUT_C 和 OUT_D 之间也是如此

首先、输出没有任何负载 (在设计中、LC 输出滤波器位于单独的电路板上)。  我 Ω 了一个轻电阻负载(OUT_A 和 OUT_B 之间为200 Ω、OUT_C 和 OUT_D 之间为200)。  没有改变任何东西。

我测量的其他"调试信息/提示":

  • OSC_ADJ 引脚上的电压: 1V
  • FREQ_ADJ 引脚上的电压: 约0.8V
  • C_START 引脚上的电压: 0V

  • 引脚2: 12.1V
  • 引脚1: 10.55V
  • 引脚22: 11.5V

  • 引脚11: 3.31V
  • 引脚14: 7.82V

是否有任何关于我还应该尝试/衡量什么的想法?  (或者、在任何情况下、任何人都能识别症状、并能猜测罪犯在哪里?)

谢谢、
Carlos
--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您是否知道此版本和第一个版本的更改内容? 布局是否也发生了变化?

    此外、您使用的 LC 滤波器是什么? 您的电源的电流限制是多少?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您是否知道此版本和第一个版本的更改内容? 布局是否也发生了变化?

    主要是输入。  第一代具有 DSP (ADAU1701)、其 DAC 输出连接到 TPA3255输入。   这款"第二代"具有 CS4398 DAC、使该电路板本质上成为具有 I2S 输入的双通道功率放大器。

    由于我还决定放置一个更大的散热器、与之前的设计相同、因此放大器的布局略有不同。   不过、原理图根本没有变化(TPA 器件、即)、KICAD 报告布局没有错误、因此我有一定的信心、布局的变化不应该成为问题。

    >您使用的 LC 滤波器也是什么? 您的电源的电流限制是多少?

    对于"调试"、我没有连接任何 LC 滤波器。  (我在通过时提到了这一点、请参阅上文-我最终使用一个200 Ω 10W 电阻器为输出加载、以用于测试目的)。   至于电源、我尝试了额定电流为2.8A 的 MeanWell LRS-100-36、今天早上我尝试了台式电源、并将电流限制设置为3A。

    对于任何电流"尖峰"/峰值、除了 TPA 引脚旁边的1μF μ F 去耦电容器外、电路板对于每个 PVDD 都有两个并联的68μF μ F 铝聚合物大容量电容器 (总共四个68μF μ F 电容器)。

    谢谢、
    Carlos
    --

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    由于讨论时间似乎很短、建议通过电子邮件发送给 Robert 离线讨论。  

    但无论如何、它由您和 Robert 决定。  

    谢谢、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎是一个普通的"油炸"TPA3255案例。  

    我刚刚组装了一个全新的电路板 (如中所示、完全相同的电路板、与我从 PCB 制造厂订购的五个器件相同)、它看起来工作正常。  我没有在输出端放置扬声器 (或 LC 滤波器)、但我通过 I2S 输入注入音调、我看到输出端的 PWM 在移动。  故障指示灯保持熄灭状态、并且输出端的600kHz 不会消失。

    散热器可能存在(临时)意外连接/短路、因为其下方的一些电容器有点太高、因此它们可能与散热器接触并在 TPA 内部烧坏了。

    我将关闭这个、如果有任何问题、我将提出一个相关的问题、如果有其他问题无法按预期工作。

    谢谢、抱歉出现"误报"!

    Carlos
    --