This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:时钟配置

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858236/tlv320adc3101-clock-configuration

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

如果使用 TLV320ADC3101并采用以下时钟设置、则通过 PRB_R1输出噪声。
那么,您能否告诉我根本原因和解决方法?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、  

    数据表中的图28包含一个时钟树、左下角有一个约束条件:

    在这种情况下、当 mAdc x AOSR = 64时、IADC 为188。  

    mAdc xAOSR 必须大于或等于 IADC。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的快速回复。

    如果我有客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤