This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:支持22.05kHz 采样率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856318/tlv320dac3120-support-for-22-05khz-sampling-rate

器件型号:TLV320DAC3120

尊敬的所有人:

我们在项目中使用 TLV320DAC3120芯片组。  

我们已经测试了以下采样率、没有遇到任何问题。

  • 8kHz
  • 16kHz
  • 32 kHz
  • 44.1kHz
  • 48 kHz

但是、当我们播放22.05kHz 文件时、我们会遇到问题。 经过2-3次迭代后、我们没有听到声音。  

请告诉我们指定芯片组支持的采样率。 此外、让我们知道是否需要使用任何寄存器来修改采样率。

谢谢、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    22.05kHz 也是支持的速率。 您能否提供时钟频率? 您还可以共享您的寄存器配置吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    打扰一下、您对此有更新吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、请随时添加您对此问题的任何信息或观察结果。 如果需要其他支持、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.