请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320DAC3120 尊敬的所有人:
我们在项目中使用 TLV320DAC3120芯片组。
我们已经测试了以下采样率、没有遇到任何问题。
- 8kHz
- 16kHz
- 32 kHz
- 44.1kHz
- 48 kHz
但是、当我们播放22.05kHz 文件时、我们会遇到问题。 经过2-3次迭代后、我们没有听到声音。
请告诉我们指定芯片组支持的采样率。 此外、让我们知道是否需要使用任何寄存器来修改采样率。
谢谢、
Mohan