主题中讨论的其他器件: LM4562
我看到在运算放大器输出端放置一个“经验法则”50-100欧姆 R 的强烈建议,以隔离>100pf 的 CL,否则方波阶跃响应将振铃、振荡和/或过冲严重。 如果运算放大器信号不是快速上升沿、而是正弦波音频音乐信号、可能是20kHz 或更高频率、这是否仍是一个问题? 有些音乐元素可能是相当快的上升瞬态、但与10V/us 步长不同。 问:我有1、200pF 电缆负载;应用是音乐音频;运算放大器增益为-1;运算放大器为“…” 专门用于高保真音频”类型(如上或类似),并且 AM 在输出引脚上使用100Ω Ω 隔离 R。 特定应用是实现 Linkwitz-Riley 四阶双向电子交越的状态变量、其中高通和低通输出直接由有源状态变量环路内的运算放大器部分驱动。 换言之、低通和高通电缆输出是从没有输出缓冲器的有源滤波器元件中抽取的。 这两个运算放大器部分在滤波器环路中执行双占空比操作、并通过100Ω Ω 隔离 Rs 驱动1200pF 电缆。
显然、此滤波器设计无法在这两个运算放大器输出引脚上容忍任何类型的错误行为、因此对于音频频频频谱正弦波占空比、运算放大器稳定性将不受影响?