This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49720:音频应用的容性负载容差。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49720, LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862360/lme49720-capacitive-load-tolerance-for-audio-application

器件型号:LME49720
主题中讨论的其他器件: LM4562

我看到在运算放大器输出端放置一个“经验法则”50-100欧姆 R 的强烈建议,以隔离>100pf 的 CL,否则方波阶跃响应将振铃、振荡和/或过冲严重。 如果运算放大器信号不是快速上升沿、而是正弦波音频音乐信号、可能是20kHz 或更高频率、这是否仍是一个问题? 有些音乐元素可能是相当快的上升瞬态、但与10V/us 步长不同。 问:我有1、200pF 电缆负载;应用是音乐音频;运算放大器增益为-1;运算放大器为“…” 专门用于高保真音频”类型(如上或类似),并且 AM 在输出引脚上使用100Ω Ω 隔离 R。 特定应用是实现 Linkwitz-Riley 四阶双向电子交越的状态变量、其中高通和低通输出直接由有源状态变量环路内的运算放大器部分驱动。 换言之、低通和高通电缆输出是从没有输出缓冲器的有源滤波器元件中抽取的。 这两个运算放大器部分在滤波器环路中执行双占空比操作、并通过100Ω Ω 隔离 Rs 驱动1200pF 电缆。

显然、此滤波器设计无法在这两个运算放大器输出引脚上容忍任何类型的错误行为、因此对于音频频频频谱正弦波占空比、运算放大器稳定性将不受影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    使用高于100pF 的容性负载将始终存在不稳定的风险。 因此、在容性负载之前选择一个正确的串联电阻非常重要。 如前所述、该电阻器有助于隔离高值的容性负载。

    为了处理高电容值、必须使用外部补偿技术。 通常、5欧姆至50欧姆的串联电阻应足以避免不稳定。 如果容性负载和 PCB 电容较高、则可以连接缓冲器(从输出到 GND 的 R 和 C 阵列)以实现低电压运行。 这种方法取决于运算放大器的内部结构、但一般而言、您需要尝试使用不同的电阻器(60至200欧姆)来了解如何降低峰值。 然后、电容器的计算公式为 C =(3/2)* pi * fpeak * R;其中 fpeak 是发生频率峰值的频率。

    希望这对您有所帮助。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。  我的具体问题与驱动高 C 负载的相对缓慢的上升/下降运算放大器信号有关、而数据表示波器截图显示的是极高频率阶跃响应示例、此处并非如此。  我发布问题的原因是、一方面、这个特定的 LME49720被称为"高性能、高保真音频运算放大器"、另一方面、注意、这个器件会在仅驱动4-5英尺的音频互连电缆时出现问题。  但是、"有问题"的示例具有错误行为的特征、这是由于阶跃输入到 Cl 为100pF、但在音频谱中不会发生阶跃。  示例不是 Germaine -还是它?

    也许您或另一个人可以将20kHz 正弦波边沿视为信号源、该信号源可能会也可能不会过度激发 LME49720的内部。  这将是很好的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    遗憾的是、我们对该特定系列器件的内部结构没有太多详细信息。 然而、LME49720被设计用于处理从直流电平到高频成分的信号。 即使该器件用作单路直流放大器、也能提供出色的直流性能。 因此、对于您的特定应用、它不会出现问题。

    如果您对此有其他问题或意见、请告知我们。

    此致
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LME49720是 TI 器件、但您或其他人可能通过 LM4562的原始 PN 更了解该器件。  它们是相同的运算放大器。  Chatter 是指 TI 希望将其纳入具有新 PN 的 LME 系列、但大客户拒绝更改其库存 PN 名称。  因此、LME49720 = LM4562

    请重试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我针对具有容性负载的运算放大器进行了一些电阻隔离主题测试。

     

    设备是:

    双迹线100MHz 存储范围

    正弦/三角/方波函数发生器。

    Linkwitz-Riley 4阶24dB/倍频2通道交叉电路、由±15V 供电。

     

    测试1:

    1) 1)将函数 gen 设置为40KHz 正弦波、6Vp-p、并将其连接到交叉右通道输入。

    2) 2)组成一个 RCA 公插头、并将1500pF 和20kΩ Ω 并联组合作为负载、并将其插入右侧通道高通输出。

    3) 3)将通道1示波器连接在 RCA 公输出负载插头上、#2。

    4) 4)在交叉右通道输入之间连接了通道2示波器。

     

    然后,我对示波器的通道1进行了垂直和水平调整,使6Vp-p 40KHz 过零扩大并填充了大部分屏幕。 然后、我使用时间和电压光标来确定整个6Vp-p 正弦波高通信号输出中较小部分的斜率或压摆

     

    我 µs 的是760mV/μ s 的边沿斜率或压摆率、或者您有什么。 该测量是从 R + C 负载上的高通输出进行的、并由与 RCA 输出负载串联的具有100Ω Ω 隔离的 LME49720 (也称为 LM4562)交叉元件驱动。 与输入相比、我没有看到任何异常。

     

    测试2

    1) 1)将函数发生器设置为100KHz 方波、20Vp-p、并将其连接到交叉右通道输入。

    2) 2)我在高通输出上使用了相同的1500pF // 20kΩ RCA 负载插头。

    3) 3)将通道1示波器连接到 RCA 公输出负载插头上、#2与之前一样。

    4) 4)像以前一样、在交叉输入上连接了通道2示波器。

     

    我看到的是:

    1)µs gen 的输入以72nS 或相当于250V/μ s 的电压遍历其20Vp-p 前沿的18V 电压。

    2) C-R µs 和100Ω Ω 隔离式 LME49720高通输出横穿20Vp-p 前缘的18V、单位为1.06µS μ s 或~18V/μ s、前缘和下降沿的滚降和舍入可见、但没有振铃、过冲或其他错误行为。

     

    我对这些结果感到满意、并对第2项测试的异常、无音频挑战感到特别高兴和惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自从我发布上述内容以来、我现在已经了解到 TI LME49720及其双通道 LM4562都受到"爆米花"脉冲噪声的影响。  至少有一位潜在的大批量买家在其500、000件/年项目中设计了 LME49729、b / c 他看到的坏器件百分比进行了筛查并过度购买了非解决方案。  他被迫寻找另一个来源。

    e2e.ti.com/.../725471

    非常有趣。  读得不错。

    http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/725471