您好!
我们使用21.6V 电源轨运行 TPA3111。 SD 引脚通过100k 电阻连接到21.6V、如数据表和 EVM 所示。
但是、即使在与 FAULT 引脚没有连接的情况下、放大器也不会启动并且 SD 引脚保持低电平。 SD 引脚灌入的电流是多少?
当我将 SD 连接到3.3V 电源轨时、放大器工作正常。
是否需要电源定序?
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用21.6V 电源轨运行 TPA3111。 SD 引脚通过100k 电阻连接到21.6V、如数据表和 EVM 所示。
但是、即使在与 FAULT 引脚没有连接的情况下、放大器也不会启动并且 SD 引脚保持低电平。 SD 引脚灌入的电流是多少?
当我将 SD 连接到3.3V 电源轨时、放大器工作正常。
是否需要电源定序?
此致、
Michael
尊敬的 Derek:
您能不能简单介绍一下表2中 PLIMIT 与输出功率之间的关系。
我正在尝试重现计算结果、但我没有得到表中的值。
我的 Vcc=22V、RL=8欧姆。 如果我大致忽略 Rdson 和输出滤波器的任何电阻并希望获得10W 的输出功率、我会得到
VP = 4 * PLIMIT = SQRT (10W x 2 x RL)= 12.65
PLIMIT = 3.16V
是这样吗?
此致、
Michael