This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:当通过 VCC 100k 供电时、SD 引脚为低电平

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854865/tpa3111d1-sd-pin-low-when-power-via-100k-from-vcc

器件型号:TPA3111D1

您好!

我们使用21.6V 电源轨运行 TPA3111。 SD 引脚通过100k 电阻连接到21.6V、如数据表和 EVM 所示。

但是、即使在与 FAULT 引脚没有连接的情况下、放大器也不会启动并且 SD 引脚保持低电平。 SD 引脚灌入的电流是多少?

当我将 SD 连接到3.3V 电源轨时、放大器工作正常。

是否需要电源定序?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     SD、FAULT、GAIN0、GAIN1、AVCC 的电压压压摆率必须限制为不超过10V/ms。  您可以尝试将100K 欧姆电阻器更改为200K、并检查是否有任何改进。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是说我应该将转换速率敏感引脚上的所有100k 电阻器加倍、以达到200k?

    此外、您能否为电源推荐 EMI 滤波器?

    我刚刚从传导发射测试回来:我们需要一个 LC 输出滤波器!

    请注意、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我确实测量了 PVCC 的压摆率、发现它远低于10V/ms:

    甚至是应用的第一次快速兴起。 2.5V 为应用。 5V/ms。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能向我们分享原理图吗?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    当然-请参阅随附的原理图。 我们使用 PLIMIT 功能来降低应用的功耗。 如果仅提供标准 PoE、则为5W。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还将交换铁氧体磁珠+ C 输出滤波器、用于钢琴家 a 33uH + 1uF LC-Filter。

    您能否推荐电源 PI 滤波器设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否通过了 CE 测试、但现在无法通过 RE 测试?

    通常、LC 滤波器有助于在 PVCC 中无需 π 型滤波器即可通过再测试。

    此致、

    Alix Wan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我们已经通过了输出上 LC 滤波器的 CE 测试。 我们将在星期四进行测试。 我担心重新测试、希望站在安全的一边。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    原理图看起来不错。 我建议同时监控 PVCC、SD、Fault 引脚、以找出与正常行为相比的异常行为。

    此致、

    Derek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们能否将关断引脚连接到系统中的3.3V 电源轨? 我们希望放大器始终开启。

    对于到 SD 引脚的3.3V 连接、您建议使用什么电阻器?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当然、您可以将 SD 引脚连接到 系统中的3.3V 电源轨。 请参阅数据表中的6.3建议运行条件。

    通过1.5K 或4.7K 上拉至3.3V 是可以的。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您能不能简单介绍一下表2中 PLIMIT 与输出功率之间的关系。

    我正在尝试重现计算结果、但我没有得到表中的值。

    我的 Vcc=22V、RL=8欧姆。 如果我大致忽略 Rdson 和输出滤波器的任何电阻并希望获得10W 的输出功率、我会得到

    VP = 4 * PLIMIT = SQRT (10W x 2 x RL)= 12.65

    PLIMIT = 3.16V

    是这样吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已降至1.5K、但 TPA3111将无法启动。 仅当我们将 SD 引脚直接连接到3.3V 时、TPA31111才会工作。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    将1.5K 电阻器连接到3.3V 时、您能否检查电压以判断其是否正常工作?


    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    当我们将一个1.5K 电阻器从3.3V 连接到 SD 引脚(引脚1)时、引脚上的电压为0.05V、放大器不工作。 当我们将3.3V 电压直接连接到引脚时、放大器工作但运行很热。 引脚1似乎正在灌入大量电流。 我们尚未将 FAULT (引脚2)连接到引脚1。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将所有100k 电阻器更改为200k 电阻器、但这没有改变任何东西。

    SD 引脚(引脚1)保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在下电上电时、TPA3111启动(我看到在输出端切换)、扬声器发出咔嗒声、然后 TPA3111关闭。

    输入端有2个1uF 电容器。 为什么要关闭放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    如果有任何故障报告、请检查故障引脚状态?

    TPA3111无法将 SD 引脚拉至低电平、SD 引脚由 外设电路控制。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    尽管输入线路中有2个电容器、但输入端的直流信号是否有可能导致放大器关闭?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    是的、也会报告直流检测故障。 发生任何故障问题时、TPA3111输出将为 Hi-Z

    直流故障主要与直流电容偏移有关。

    您是否检查了故障引脚?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我发现了问题-需要您的支持。 SD#输入由音频 DSP 的 GPIO 驱动为低电平、该 GPIO 仍配置为输出。

    剩下的唯一问题是 PLIMIT 电压和输出功率之间的关系。 有人提到了一个 Excel 工作表、其中包含计算结果。 数据表中的表2和公式(1)不匹配。 使用等式、我不会得到表的 te 值。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    好消息!

    表2和实际值之间的偏差与电阻器和布局布线有关。

    您可以根据您的应用进行调整。

    此致、

    Derek