主题中讨论的其他器件:、 TLV320AIC3100、 TLV320DAC3101
您好,
我们将 I2S 从外部源流式传输到 TLV320DAC3100、并观察到消耗的电流高于应用报告 SLAA468B 中指定的值。
我们使用的电源电压为:AVDD = 3V;DVDD = 1.8V;SPKVDD = 5V;IOVDD = 1.5V
下表显示了启用 PRB P11处理块时、通过耳机和扬声器进行立体声回放的电流消耗测量值:
|
|
预期(mA) |
测量值(mA) |
|
AVDD |
2.95. |
9.41. |
|
DVDD |
2.74. |
2.36. |
|
SPKVDD |
9.5 (3.69+5.81) |
15.21. |
用于 DAC 的设置如下:
-无 MCLK、BCLK = 2.8224MHz 和 WCLK = 44.1kHz
- PLL_CLKIN = BCLK、CODEC _CLKIN = PLL_CLK (第0页寄存器4、值= 0x07)
- PLL_J=10 (第0页寄存器6、值= 0x0A)
- PLL_D = 0000、D (13:8)=0 (MSB)(第0页寄存器7、值= 0x00)
- PLL_D (7:0)= 0 (LSB)(第0页寄存器8、值= 0x00)
- PLL 上电、P = 1、R = 3 (第0页寄存器5、值= 0x93)
- NDAC 上电并设置为5 (第0页寄存器11、值= 0x85)
- MDAC 加电并设置为3 (第0页寄存器12、值= 0x83)
- DOSR = 128、DOSR (9:8)= 0、(第0页寄存器13、值= 0x80)
- DOSR (7:0)= 128 (第0页寄存器14、值= 0x80)
-编解码器控制:MODE 为 I2S,文字长度为16,从机模式(第0页寄存器27,值= 0x00)
-选择处理块 PRB_P11 (第0页寄存器60、值= 0x0B)
(第8页寄存器01、值= 0x04)
- DAC =>通过引脚禁用进行音量控制(第0页寄存器116、值= 0x00)
- DAC DRC 禁用、TH 和 hy (第0页寄存器68、值= 0x00)
-编程共模电压(默认值= 1.35V)(第1页寄存器31、值= 0x04)
-去爆音、上电= 800ms、步长时间= 4ms (第1页寄存器33、值= 0x4E)
- LDAC 路由至 HPL 输出、RDAC 路由至 HPR 输出(第1页寄存器35、值= 0x44)
-取消 HPL 静音、设置增益= 0db (第1页寄存器40、值= 0x06)
-取消 HPR 静音、设置增益= 0db (第1页寄存器41、值= 0x06)
-取消 D 类静音、设置增益= 24dB (第1页寄存器42、值= 0x1D)
- HPL 和 HPR 加电(第1页寄存器31、值= 0xC6)
-加电 D 类驱动器(第1页寄存器32、值= 0x86)
-启用 HPL 输出模拟音量、设置=-9dB (第1页寄存器36、值= 0x92)
-启用 HPR 输出模拟音量、设置=-9dB (第1页寄存器37、值= 0x92)
-启用 D 类输出模拟音量、设置= 0dB (第1页寄存器38、值= 0x80)
-加电 DAC 左右通道(软步进被启用)(第0页寄存器63、值= 0xD4)
- DAC 左增益= 24dB (第0页寄存器65、值= 0x30)
- DAC 右增益= 24dB (第0页寄存器66、值= 0x30)
-使 DAC 左右通道取消静音(第0页寄存器64、值= 0x00)
我们尝试重复应用报告中给出的功耗测试- SLAA468B 使用评估板 TLV320DAC3100EVM-U (ACEV-1B)、电流消耗值仍然没有意义!
- 我们测量了扬声器5V 上的电流。
- 在无负载、无衰减和增益设置为6dB/24dB 的情况下、电流消耗为16.8mA。
- 因此、即使没有输入信号、D 类放大器也会消耗大量电流。
- 即使它有负载(音频变压器40欧姆)或没有负载、它的电流消耗也始终约为16.8mA。
此测试在运行 CodecControl UI 工具(3808.CCDAC310x)中给出的 Init 脚本后完成。
请告诉我我们是否遗漏了任何内容或如何处理此问题。