This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100上的较高电流消耗值-带/不带音频输入

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3100EVM-U, TLV320AIC3100, TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863953/tlv320dac3100-higher-current-consumption-values-on-tlv320dac3100---with-without-audio-input

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3100TLV320DAC3101

您好,

我们将 I2S 从外部源流式传输到 TLV320DAC3100、并观察到消耗的电流高于应用报告 SLAA468B 中指定的值。

我们使用的电源电压为:AVDD = 3V;DVDD = 1.8V;SPKVDD = 5V;IOVDD = 1.5V

下表显示了启用 PRB P11处理块时、通过耳机和扬声器进行立体声回放的电流消耗测量值:

 

预期(mA)

测量值(mA)

AVDD

2.95.

9.41.

DVDD

2.74.

2.36.

SPKVDD

9.5 (3.69+5.81)

15.21.

 

用于 DAC 的设置如下:

                          -无 MCLK、BCLK = 2.8224MHz 和 WCLK = 44.1kHz

- PLL_CLKIN = BCLK、CODEC _CLKIN = PLL_CLK (第0页寄存器4、值= 0x07)

- PLL_J=10 (第0页寄存器6、值= 0x0A)

- PLL_D = 0000、D (13:8)=0 (MSB)(第0页寄存器7、值= 0x00)

              - PLL_D (7:0)= 0 (LSB)(第0页寄存器8、值= 0x00)

- PLL 上电、P = 1、R = 3 (第0页寄存器5、值= 0x93)

              - NDAC 上电并设置为5 (第0页寄存器11、值= 0x85)

- MDAC 加电并设置为3 (第0页寄存器12、值= 0x83)

- DOSR = 128、DOSR (9:8)= 0、(第0页寄存器13、值= 0x80)

- DOSR (7:0)= 128 (第0页寄存器14、值= 0x80)

              -编解码器控制:MODE 为 I2S,文字长度为16,从机模式(第0页寄存器27,值= 0x00)

              -选择处理块 PRB_P11 (第0页寄存器60、值= 0x0B)

                                                                                              (第8页寄存器01、值= 0x04)

              - DAC =>通过引脚禁用进行音量控制(第0页寄存器116、值= 0x00)

              - DAC DRC 禁用、TH 和 hy (第0页寄存器68、值= 0x00)

                           -编程共模电压(默认值= 1.35V)(第1页寄存器31、值= 0x04)

                           -去爆音、上电= 800ms、步长时间= 4ms (第1页寄存器33、值= 0x4E)

                           - LDAC 路由至 HPL 输出、RDAC 路由至 HPR 输出(第1页寄存器35、值= 0x44)

                           -取消 HPL 静音、设置增益= 0db (第1页寄存器40、值= 0x06)

                           -取消 HPR 静音、设置增益= 0db (第1页寄存器41、值= 0x06)

                           -取消 D 类静音、设置增益= 24dB (第1页寄存器42、值= 0x1D)

                           - HPL 和 HPR 加电(第1页寄存器31、值= 0xC6)

-加电 D 类驱动器(第1页寄存器32、值= 0x86)

                           -启用 HPL 输出模拟音量、设置=-9dB (第1页寄存器36、值= 0x92)

                           -启用 HPR 输出模拟音量、设置=-9dB (第1页寄存器37、值= 0x92)

                           -启用 D 类输出模拟音量、设置= 0dB (第1页寄存器38、值= 0x80)

                           -加电 DAC 左右通道(软步进被启用)(第0页寄存器63、值= 0xD4)

                           - DAC 左增益= 24dB (第0页寄存器65、值= 0x30)

                           - DAC 右增益= 24dB (第0页寄存器66、值= 0x30)

-使 DAC 左右通道取消静音(第0页寄存器64、值= 0x00)

我们尝试重复应用报告中给出的功耗测试- SLAA468B 使用评估板 TLV320DAC3100EVM-U (ACEV-1B)、电流消耗值仍然没有意义!

  • 我们测量了扬声器5V 上的电流。
  • 在无负载、无衰减和增益设置为6dB/24dB 的情况下、电流消耗为16.8mA。
  • 因此、即使没有输入信号、D 类放大器也会消耗大量电流。
  • 即使它有负载(音频变压器40欧姆)或没有负载、它的电流消耗也始终约为16.8mA。

此测试在运行 CodecControl UI 工具(3808.CCDAC310x)中给出的 Init 脚本后完成。

请告诉我我们是否遗漏了任何内容或如何处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    SLAA468B 上的 TLV320DAC3100电流测量是在特定条件下进行的。 您可能会看到时钟和电源有特定的值。 如果测试条件不同、电流可能会有所不同。 在您的配置中、PLL 块被使用。 此外、电源电平也不同。

    我建议使用相同的参数、例如电源电压、时钟、负载和代码脚本、以获得大致相同的值。 如果在使用相同的测试条件后仍有问题、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们确实尝试按照文档中的建议禁用 PLL、但仍然观察此电流消耗。

    我们逐渐禁用每个块、并将其缩小到消耗此电流量的 D 类放大器。  

    我们对脚本中的所有命令进行了注释、并刚刚打开 D 类电源、如前所述、它的电流消耗大约为16mA。

    您认为 D 类电流消耗是否正常、即使没有连接负载或与之进行音频流式传输时也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我们在 EVM 上确认了该测量值。 即使我将脚本修改为最低电流消耗、在未连接负载时、我也得到了大约16mA 的电流测量值。

    我认为该文档的内容是该测量的原始器件是 TLV320AIC3100 (我们需要通过测试来确认它)。 或者、SLVDD 或 SRVDD 电流测量中也可能存在拼写错误。

    为此带来的不便、我深表歉意、我们将努力修改该文档、以避免类似的未来冲突。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您还可以观察到相同的结果。  

    我曾尝试测试 DAC 的立体声型号 TLV320DAC3101、以检查 SLVDD 和 SRVDD 值是否与文档匹配、但它们不匹配。

    当 ACEV-1B 评估板文档显示到两个通道(SPKVDD)的相同类型的连接时、我发现该文档具有不同的 SLVDD 和 SRVDD 值真的很奇怪。

    如果您有任何特定于 TLV320DAC31xx 系列器件的测量文档、请务必告知我、因为 SLAA468B 应用报告似乎只提供了 AIC 编解码器变体的值。

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我认为电流测量可能会有拼写错误、并复制到其余表中。 另一种可能是该值可能来自 AIC 系列的另一个器件。

    我们没有其他有关 TLV320DAC31xx 系列测量的文档。 但是、如果您提供您感兴趣的配置、我可以为您准备电流测量。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、请这样做真的很有帮助。

    您能否在 TLV320DAC3101评估板上运行数字、其中麦克风和扬声器在无负载情况下启用、并且具有40欧姆、0.226 mH 负载和5V 电源、让我知道左右通道的功耗?

    您可以使用我之前提到的相同设置进行此测试。

    BR、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    请查找随附的所有 DAC31xx 系列的 SPKVDD 电流测量值。

    e2e.ti.com/.../SPKVDD_5F00_current.xlsx

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.