This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:TPA3136D2低频噪声

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856733/tpa3136ad2-tpa3136d2-low-frequency-noise

器件型号:TPA3136AD2
主题中讨论的其他器件:TPA3136D2

e2e.ti.com/.../Iluminado-board-2-_2800_2_2900_.zip

您好!  

我使用的是具有单端输入的立体声配置 TPA3136D2。 连接扬声器后、我注意到低频噪声(hum、而不是60Hz)几乎没有明显可见。

按下关机按钮时、所有音频的噪音都会消失。 我在输入信号之后实现了音量控制电位计(在原理图 U3中)、我怀疑这可能会导致热噪声、但我 不确定。 我使用的是4层 FR4 PCB 板(顶部、底部、GNDPlane 和电源平面)。 我已经尝试将我的设计基于 EVM 板和数据表中的典型应用、在不玩任何东西时、除了这个 hum 之外、整体音质也很好。 我已附上一个 zip 文件、其中包含我的所有 Altium 文件和光绘文件(原理图、PCB 布局)。 请帮助我确定噪音可能来自何处。 由于测试设备有限、我无法在频谱分析仪上找到噪声频率;而且我的电源看起来干净可靠;噪声不是来自输入音频、因为在取下音频套时也很容易察觉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    您对噪声级别的要求是什么? 您对此有什么具体标准吗?   

    至于输入信号之后的控制电位器、您能否分享更多有关这方面的想法? 此外、您手中是否有 TPA3136 EVM 板用于关联?

    我们将通过在 EVM 板中复制该问题来研究该问题、因此、您是否会建议进行复制的所有设置?

    PVDD=?

    负载=?Ω 扬声器?

    增益=?dB 且输入电平=? dBFS?

    其他...

    此致、

    Alix Wan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、  

    PVDD=13V

    负载=两个8 Ω 15 W 扬声器  

    使用1 Vpp 5Khz 正弦波:

    增益= 28dB (20 log (26Vpp/1Vpp))

    输入电平:100%(1Vpp)

    我得到的是一个高频125KHz 的奇怪波(看起来像是方波)、而不是在输出端发出正弦波。  

    请在此处查找波形的图片  

    e2e.ti.com/.../Testing.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Alix、我手头没有 EVM 板、我们需要80dB 的最小信噪比。 而来自 POT 的热噪声来自这样一个事实、即 EVM 电路板原理图上唯一不包含该组件、并且已知用于音量控制的 POT 会引入少量噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您可以通过1uF 电容器将输入引脚连接到 GND、并检查噪声是否消失。

    此致、

    Derek