Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2
主题中讨论的其他器件:TPA3136D2
e2e.ti.com/.../Iluminado-board-2-_2800_2_2900_.zip
您好!
我使用的是具有单端输入的立体声配置 TPA3136D2。 连接扬声器后、我注意到低频噪声(hum、而不是60Hz)几乎没有明显可见。
按下关机按钮时、所有音频的噪音都会消失。 我在输入信号之后实现了音量控制电位计(在原理图 U3中)、我怀疑这可能会导致热噪声、但我 不确定。 我使用的是4层 FR4 PCB 板(顶部、底部、GNDPlane 和电源平面)。 我已经尝试将我的设计基于 EVM 板和数据表中的典型应用、在不玩任何东西时、除了这个 hum 之外、整体音质也很好。 我已附上一个 zip 文件、其中包含我的所有 Altium 文件和光绘文件(原理图、PCB 布局)。 请帮助我确定噪音可能来自何处。 由于测试设备有限、我无法在频谱分析仪上找到噪声频率;而且我的电源看起来干净可靠;噪声不是来自输入音频、因为在取下音频套时也很容易察觉。