This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:EVM 使用问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857072/tas5711-evm-usage-question

器件型号:TAS5711

大家好、

您能帮助检查以下问题吗? 我们无法在 EVM 的数据表/应用手册中找到。

此方案仅在2.1模式下发生、在2.0模式下无问题。

 

我们要确认用于连接扬声器项目的 TAS5711的2.1模式算法详细信息。

除了 BQ4a 控制外、差分 路径下方存在任何低通滤波器、我们无法灵活控制?

我们计划在差分路径上使用1个全频扬声器(5Wx1)、在单端路径上使用2个高频扬声器(10Wx2)。  

全频扬声器在音乐播放方面起着主要作用(不仅仅是传统的低音扬声器功能)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    您似乎希望实现2.1模式。 至于"低音扬声器"、您需要全范围而不是低音扬声器。 因此、您将 BQ4a 设置为 All Pass。

    在 GDE 配置中、您是否发现任何问题? 低音扬声器路径中的音频是否在由低通滤波器滤除时输出?

    如果是、请向我发送指示此问题的波形以及用于检查 EVM 的配置文件。

    此致、

    Alix Wan。