请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857072/tas5711-evm-usage-question
器件型号:TAS5711大家好、
您能帮助检查以下问题吗? 我们无法在 EVM 的数据表/应用手册中找到。
此方案仅在2.1模式下发生、在2.0模式下无问题。
我们要确认用于连接扬声器项目的 TAS5711的2.1模式算法详细信息。
除了 BQ4a 控制外、差分 路径下方存在任何低通滤波器、我们无法灵活控制?
我们计划在差分路径上使用1个全频扬声器(5Wx1)、在单端路径上使用2个高频扬声器(10Wx2)。
全频扬声器在音乐播放方面起着主要作用(不仅仅是传统的低音扬声器功能)。