您好:
我想知道放大器增益的值,它被黑块覆盖,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我想知道放大器增益的值,它被黑块覆盖,非常感谢!
您好!
放大器增益实际上是可配置的。 您可以将增益值设置为0dB 至-72.3dB 范围内的值。 此外、您还可以将该值设置为静音。 配置 INL 增益的寄存器位于第0页/寄存器22 (0x16)中。 与 INR 增益相关的寄存器位于第0页/寄存器23 (0x17)。
http://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=109
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
你(们)好,先生 :
感谢您的回复!
有一件事需要咨询您:为什么放大器增益 小于1 (0dB 至-72.3dB)?
我想、如果我们使用模拟麦克风传感器、它 将产生非常小的信号、 设计人员需要一个额外的放大 器来使信号足够大。 `s、为什么放大器的增益小于1? 我们可能需要 大于1的放大器增益、可能是+20dB 或+40dB。 设计人员将节省额外的放大器并降低成本。
非常感谢!