This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:请帮助我获取增益值、谢谢!

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864623/tlv320dac3203-please-help-me-get-the-gain-value-thank-you

器件型号:TLV320DAC3203

您好:

   我想知道放大器增益的值,它被黑块覆盖,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放大器增益实际上是可配置的。 您可以将增益值设置为0dB 至-72.3dB 范围内的值。 此外、您还可以将该值设置为静音。 配置 INL 增益的寄存器位于第0页/寄存器22 (0x16)中。 与 INR 增益相关的寄存器位于第0页/寄存器23 (0x17)。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=109

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  :

       感谢您的回复!

       有一件事需要咨询您:为什么放大器增益 小于1 (0dB 至-72.3dB)?

        我想、如果我们使用模拟麦克风传感器、它 将产生非常小的信号、 设计人员需要一个额外的放大 器来使信号足够大。 `s、为什么放大器的增益小于1? 我们可能需要  大于1的放大器增益、可能是+20dB 或+40dB。 设计人员将节省额外的放大器并降低成本。

       非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、这些模拟输入不用于麦克风目的。 它们用于连接线路信号、该信号通常高于麦克风信号。 这就是在该设计中使用增益较低的放大器的原因。 如果需要更高的增益、可以为耳机放大器配置-6dB 至29dB 的增益、如方框图所示。

    有关更多详细信息、请参阅第1页/寄存器16-17。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.