This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何使用 ADC 自适应滤波。

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855981/tlv320aic3254-how-to-use-the-adc-adaptive-filtering

器件型号:TLV320AIC3254
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好,

我们在项目中使用 AIC3254作为音频编解码器、有关数据流、请参阅下图:

目前、我们可以通过 I2S 总线接收麦克风数据。 关于我们的用户案例、我们需要一些滤波器来处理麦克风数据。 我们希望使用 ADC 自适应滤波来设计滤波器。

但我们不知道如何使用 ADC 自适应滤波并应用于 AIC3254。

您能提供一些建议吗?

注意:我们的采样率为8kHz、BCLK 为256KHz、MCLK 和 BCLK 连接在一起。 时钟设置寄存器设置为0x3。


谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、

    我将以 ADC 自适应滤波器配置为例、但 DAC 自适应滤波也是如此。  

    上面是 ADC 自适应滤波配置寄存器。  

    在 ADC 上电之前 、启用 ADC 的自适应滤波。  

    2.自适应滤波器缓冲器控制标志将告诉您哪个系数缓冲器处于活动状态。  

    3.当需要更改时,更新未使用的缓冲区中的系数, 并在所有系数都更新后更新。 使用 D0切换缓冲器。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们使用 PPS 设计滤波器、并参考以下指南以应用于我们的系统。

    但是、如果我们写入 miniDSP A (Addr = 255且 Data = 0)、我们的系统将无法获得任何声音(如果我们忽略写入 miniDSP A、则可以获得麦克风声音)。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa605a/slaa605a.pdf

    有关我们的 PPS 设计、请参阅以下屏幕截图和项目。

    e2e.ti.com/.../Quanta_5F00_BU12.pfw.zip

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们的平台是 CC26X2R1 LaunchPad + SimpleLink Wi-Fi CC3200音频 BoosterPack。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    关于我们的功能块、您能否帮助提供具有 LPF (200Hz)滤波器的 PPS 的简单示例?

    谢谢。

    BR

    Trevor