This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:谐波失真导致 THD+N 性能下降

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854607/opa1612-degradation-of-thd-n-due-to-harmonic-distortion

器件型号:OPA1612

您好!

OPA1612用作线路驱动器、有一种症状是谐波失真会变差。
此症状在所用部件中所占百分比非常低的情况下出现。 那么,您是否遇到过这样的症状?
此外、THD+N 的规格定义如下。 因此、请告诉我 THD+N 的最小值和最大值 当然、不需要保证这些值。

如果您可以接受我的友谊请求、我想通过私人消息讨论详细信息。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    感谢您的发帖。  

    • 您能否与我分享包含所有无源组件的原理图?
    • 您测试了多少个器件? 有多少人失败/通过了测试?
    • 您如何测试这些?

    我们无法提供最小/最大规格。 由于它不在数据表中、我们没有在这里测试或捕获数据。

    如果您想私下分享此信息、我将接受您的朋友的请求。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara-San、

    感谢您的快速响应。

    我刚刚通过私人邮件发送了详细信息、因此请检查。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara-San、

    很抱歉、您很匆忙、但如果您对此问题有任何更新、请尽快通过私人消息通知我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    我可以快速回复、因为这个问题尚未解决。

    此致、
    加藤