主题中讨论的其他器件:PCM2912
大家好、
D+引脚上的上拉电阻器(R3)有何作用?
谢谢。
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、罗伊、
主机需要上拉电阻器来检测器件何时连接、否则无法知道器件何时位于总线上。 将一个1.5k Ω 上拉电阻连接到 D-线路意味着一个低速器件、而将其连接到 D+线路意味着一个全速器件。 USB 协议还定义了高速(480Mbps)和超高速(10Gbps)类器件、该器件最初通过上述上拉电阻器枚举为全速器件。 在这种情况下、必须关闭电阻器。 但是、PCM2912是一款全速器件、因此您应该在 D+上具有1.5k Ω 的上拉电阻、而无需担心将其关闭。
最棒的
Zak