This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:诊断是否与温度相关?

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863955/drv595-is-the-diagnostic-related-to-temperature

器件型号:DRV595

尊敬的团队:

下面是一个有关 DRV595的问题。

我们的客户在 TEC 应用中使用此芯片。 执行低温测试时、发现将芯片(DRV595)和 TEC 元件  一起置于低温(约-30°C)后、芯片将在大约3-5分钟后报告故障。 如果将 TEC 元件置于低温状态、但将芯片置于室温状态、则芯片将仅在大约80秒后报告故障。  我们芯片的温度似乎会影响诊断功能。 我将遵循此问题并要求客户执行更多测试、以确认导致故障的原因。

我的问题是、无论故障原因如何、诊断功能是否与温度相关?

 如果我获得更多信息、我将更新此问题。 请先帮助我们清除这种困惑。

B&R

朱利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    首先、我认为有必要检查触发了什么故障。

    我们 IC 上集成的大多数保护功能需要监控工作条件并决定何时采取行动。 例如 、过流保护 会监控流经器件的电流、如果电流超过阈值、保护电路将生效。 我想说温度可能对阈值产生非常轻微的影响、但我认为您描述的问题与这种微小的变化无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    以下是此问题的更新。

    首先、故障不是锁存故障、必须是过流或过热故障。

    其次、当芯片正常工作时、温度约为40°C、因此必须是过流故障。

    芯片的电源电压约为12V 和2.5A。 但负载上的电压和电流约为10.7V 和2.1A。 但是、负载上必须有11V 电压、以便负载能够产生足够的热量。

    同时、可以观察到 PWM 输出信号(OUTN 引脚)是一条直线、使用的模式如下图所示。

    我的问题是 、对于第三点提到的现象、是因为 PWM 的占空比已达到上限、因此电压无法达到更高的电平吗? PWM 是否具有占空比的上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    以下是此问题的更新。

    首先、故障不是锁存故障、必须是过流或过热故障。

    其次、当芯片正常工作时、温度约为40°C、因此必须是过流故障。

    芯片的电源电压约为12V 和2.5A。 但负载上的电压和电流约为10.7V 和2.1A。 但是、负载上必须有11V 电压、以便负载能够产生足够的热量。

    同时、可以观察到 PWM 输出信号(OUTN 引脚)是一条直线、使用的模式如下图所示。

    我的问题是 、对于第三点提到的现象、是因为 PWM 的占空比已达到上限、因此电压无法达到更高的电平吗? PWM 是否具有占空比的上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    单输出开关是1SPW 调制的正常操作、有助于提高效率。

    您是否尝试提高输入信号电平? 以及 PVDD 电平? 让我们检查这里是否有任何电压削波。

    注意到您有一封电子邮件给我、我们可以将其脱机并通过电子邮件进行进一步的通信。 谢谢!

    此致、

    Hao