This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:EVM 入门?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505EVM, TAS2505-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863951/tas2505evm-getting-started-with-evm

器件型号:TAS2505EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2505TAS2505-Q1EVM

团队、

使用 TAS2505 EVM 是否需要"编解码器控制 SW"(SLAC366A)和"GUI SW"(SLAC772)?

TAS25xx 编解码器控制 EVM (修订版 A)仅提及编解码器控制软件(SLAC)
               http://www.ti.com/tool/TAS2505EVM#technicaldocuments
以下文章提到两个软件:
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/822808/3043836#3043836 请您澄清一下吗?

-“编解码器控制软件”(SLAC366A)和“GUI 软件”(SLAC772)是否均可用于 Win 10?
在 Win 10上安装该软件的步骤是什么?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A、  

    要下载 TAS2505或 TAS2505 Q1 EVM 的编解码器控制、我建议执行以下步骤:  

    TI.com

    2.在搜索栏中搜索"TAS2505"、然后重定向到产品文件夹。  

    3.单击“设计和开发”选项卡  

    4.向下滚动到 Software: TAS25xx Codec Control EVM GUI 

    下载的 GUI 应为 SLAC772.zip

    此过程可用于 Windows 10。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    1) 1)我的客户执行了此操作、但 GUI 软件似乎无法识别 TAS2505 EVM (SLAC772)。
    -是否需要特殊的程序,以便 Windows 可以安装相应的驱动程序?
    -驱动程序是由 GUI 软件安装还是手动安装?
    -是否需要使用 Admin Right 安装 GUI?

    2) 2)我开始查看 E2E、因为1)不能相应地工作。
    -您能否确认 SLAC772足以使用 TAS2505 EVM?
    还是在某些情况下仍需要 SLAC366A? 如果是、何时?

    谢谢!

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:  

    我刚刚将软件下载到新计算机上、步骤如下:  

    1.下载软件  

    2.将所有内容提取到永久位置

    3.打开文件夹位置后,打开"CodecControl.exe"。

    4.将出现一个灰色窗口

    5.插入 TAS2505 EVM  

    6.灰色窗口应进入 GUI

    请告诉我这是否适用于您的客户。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们逐步执行描述、不管怎样、结果是相同的。

    当我插入 USB 时、EVM 看起来像未知一样、即使在 CodecControl 上也会显示为一个未知器件、请参阅下图。

    当我尝试连接到它时、不会出现任何内容:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A、  

    您似乎在 EVM 仿真下使用编解码器控制 GUI。  

    请关闭可执行文件并重新打开。 请勿按 GUI 中的任何内容并插入 TAS2505EVM。  

    将弹出以下页面:  

    此外、打开可执行文件时是否打开了文件夹位置?  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    迄今没有进展。

    -您的过程已尝试多次。
    Windows 版本为 Win 10。
    当 CodecControl.exe 以 admin 身份运行时、行为不会改变。
    客户尝试使用不同的 USB 端口和不同的电缆。
    请参阅以下使用的工具版本:


    硬件端和电路板设置:
     -如何检查操作系统是否识别 EVM?
     -如何检查 EVM 卡是否具有默认设置(即跳线默认位置)?
      电路原理图(SLAU498A 的第9页)中列出了跳线,但并未给出默认位置。
     -如何检查 EVM 是否正常工作? 连接 USB 时、一些 LED 是否应该闪烁?

    测量了1V8、3V3和5V 测试点上的电压。
    使用外部电源的结果符合预期。 所有测试点都具有恒定电压。
    但是、当 J10连接器更改为使用来自 USB 电缆的输入电压时、这些测试点上的电压不恒定、也不像我们预期的那样。
    在这两种情况下,LED 永远不会亮起。

    请提供建议!




    提前感谢!

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A、  

    根据您的图片、跳线设置正确。  

    对于任一电源输入(USB 或外部)、LED (D1和 D2)都应亮起。  

    由于两者均未打开、我相信您拥有的 EVM 已损坏。 我会再订购一个。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢你的帮助。
    出于完整性考虑、我发布了一些您提供的快速检查信息:

    电源:

    TAS2505 EVM 可使用5V 电源或 USB 从外部供电。

     

    默认跳线设置:

    EVM 附带的跳线设置适用于 USB、I2S、I2C、不使用外部 LDO。

    如果您的客户希望使用外部 LDO、可以将 LDO_SEL 跳线移至引脚1和2、并应移除 W11。

     

    快速检查 EVM 是否正常工作:

    要检查 EVM 是否完全正常工作、两个 LED (D1和 D2)都应亮起。

    此外、连接到 GUI 后:

    View -> Example Configurations -> Program Codec -> Play music

    此外、TAS2505-Q1EVM 文档还提供了有关如何使用/设置 EVM 板的更多信息:

    http://www.ti.com/tool/TAS2505-Q1EVM


    BR、

    A.