This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:受控模式下 BCLK/FS/DATA 信号的上升/下降时间

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863614/tlv320aic3104-q1-rise-fall-time-for-bclk-fs-data-signal-in-slave-mode

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

大家好、

请帮助检查 AIC3104-Q1在从模式下工作时、BCLK/FS/DATA 信号的上升/下降时间要求是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    如数据表所示、从模式下 I2S/LJF/RJF/DSP 的上升和下降时间在 IOVDD = 1.1V 时为8ns、在 IOVDD = 3.3V 时为4ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    在 DSP 从模式下、是否有任何针对 DOUT 的 TR 和 TF 测量值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    tr 和 TF 时间应应用于 BCLK、WCLK、SDIN 和 SDOUT。

    此致、

    Aaron