This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:高温

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854627/tpa3111d1-high-temperature

器件型号:TPA3111D1

尊敬的所有:

     我使用 TPA3111D1进行温升实验、实现了电气化并打开了喇叭。 ℃分钟后、我发现 TPA3111D1、L2和 L3的电感温度非常高、大约超过100 μ H、虽然芯片没有损坏、但芯片这个部分的温度太高、导致环境温度过高

    随附的是原理图和 PCB、请帮助提供改进建议?

 谢谢!

e2e.ti.com/.../LDS_2D00_SKF_2D00_YY_2D00_01B_2D00_V2.0_2D00_Y5.zip

  • 随附的是原理图和 PCB、请帮助提供改进建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您选择了什么电感器 DCR? 此外、您选择的 TPA3111D1调制模式是什么?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaolin:

        电感为47uH、DCR 为0.315。 TPA3111D1调制模式为模拟模式,我只调整了增益。当我将电感更改为磁珠时、温升是一样的

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      通常情况下、电感器的 DCR 可能为20-30m Ω、您已经选择了几百。 这可能是高温增加的原因。 您可以选择10uH~22uH 的电感值应该可以。 您可以尝试一下、并告知我们反馈。  

    此致

    Linda