This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:DAC 输入0dBFs 和 DRC 问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854349/tlv320aic3120-dac-input-0dbfs-and-drc-problem

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、

客户在其项目中使用 TLV320AIC3120、我将介绍该部件。

我对 DAC 和 DRC 有一些疑问:

在 D 类输出的数据表测试条件中、测试条件提到 DAC 输入= 0dBFS、我漂移 DAC 输入 FS 的大小、我在数据表中找不到该数据。 我们应该如何将该信号输入 到 EVM 中的 TLV320AIC3120以测试性能?

2.对于 DRC、我对控制板感到困惑、x、y 轴是否与单位 dBFS 相结合? 如果是、每个 x 轴 dBFS 和 y 轴 dBFS 有多大?

非常感谢您的评论。 如果您可以分享任何详细的解释材料、那将非常有帮助。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    数据表中将不会定义 dBFS、 但您可以在此处找到它:

    您可以在 Audacity、 甚至 Matlab 等音频程序中创建测试提示音、然后可以通过 USB 在 EVM 上播放。  

    2.这些可证明的标记应该被标记, 但它是 DRC 的一个相当标准的显示,x 轴是 DRC 的输入, y 轴是输出。  注意如果您单击显示屏、 则会显示控件。

    GUI 未绘制真正的预期输出、 仅显示阈值、并将信号的受影响部分置于红色。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您在这方面的帮助。

    对于第一个问题、电压单元的满量程是多少? 它是0.707Vrms? 或一些其他值。 确切的电压值就是我想要知道的值。  

    对于第二个问题、我的问题几乎相同、电压单位中的满量程值是多少? 0dB 意味着多大?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    从数据表中:  

    这是在达到 D 类放大器之前的 DAC 输出电压

    此致、

    -Steve Wilson