大家好、
客户在其项目中使用 TLV320AIC3120、我将介绍该部件。
我对 DAC 和 DRC 有一些疑问:
在 D 类输出的数据表测试条件中、测试条件提到 DAC 输入= 0dBFS、我漂移 DAC 输入 FS 的大小、我在数据表中找不到该数据。 我们应该如何将该信号输入 到 EVM 中的 TLV320AIC3120以测试性能?
2.对于 DRC、我对控制板感到困惑、x、y 轴是否与单位 dBFS 相结合? 如果是、每个 x 轴 dBFS 和 y 轴 dBFS 有多大?
非常感谢您的评论。 如果您可以分享任何详细的解释材料、那将非常有帮助。
谢谢、此致、
将会