This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何更改 USB 和 I2S 之间的输入?

Guru**** 2537160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854709/tas5825m-how-to-change-the-input-between-usb-and-i2s

器件型号:TAS5825M

您好!  

我的客户使用“PurePath 控制台主板 AIP-006G”作为主板,但他们不知道如何在 USB 和 I2S 之间选择设置。  

您能为我们提供有关此案例的一些建议吗?  

此外、我们还想知道主板是否有用户指南。  

我在互联网上找到的内容位于以下链接中:  

https://www.mouser.com/datasheet/2/405/slou366a-256727.pdf

但这与客户现在的情况似乎不同(见下图)  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 PPC3中使用 TAS5825的 GUI。 然后、您可以找到一个名为 Audio I/O 的轻触按钮 您可以从此处选择输入源。

    此致、

    Alix Wan。