This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:低音炮2.1配置的 PurePath 转储错误。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862809/tas5825mevm-purepath-dump-of-2-1-configuration-for-sub-woofer-incorrect

器件型号:TAS5825MEVM

当您将子通道的包含文件输出到包含文件时、结果为

CFG_reg 寄存器[]={

   { 0x00、0x00 }、
   { 0x7f、0x00 }、
   { 0x03、0x02 }、
   { 0x01、0x11}、
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x00、0x00 }、

};

将其加载到评估板会使子板上的音频终止。

它应该是什么(基于 I2C 捕获

const cfg_reg sub_registers []={

   { 0x00、0x00 }、
   { 0x7f、0x00 }、
   { 0x03、0x02 }、
   { 0x01、0x11}、
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x00、0x00 }、
   { 0x00、0x00 }、
   {0x02、0x04}、
   { 0x03、0x03 }、    
     

 };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

      您是否使用 PPC3为您的应用配置处理流和转储文件?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    对于 PPC3中的2.1处理流程、大多数处理都是在2.0器件中完成的。 至于低音炮的配置、您可以使用 PPC3 1.0 PBTL 转储.h 文件、而无需任何配置。 在转储 GUI 中、有如下设置符号  、只需为 PBTL 选择输入混频器:L 或 R 或(L+R)/2即可。 然后:

    转储配置供您参考:

    CFG_reg Sub_Registers []={


    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x03、0x02 }、
    { 0x01、0x11}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、

    { 0x7f、0x00 }、
    {0x7d、0x11}、
    { 0x7E、0xff }、
    { 0x00、0x01 }、
    {0x51、0x05}、
    {0x00、0x02}、
    { 0x1d、0x00 }、
    {0x19、0x80}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x46、0x01}、
    { 0x00、0x00 }、
    {0x02、0x04}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x00}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x03、0x02 }、

    {CFG_META_DELAY、5}、

    //书籍0x8c
    { 0x00、0x00 }、
    {0x7f、0x8c}、
    { 0x00、0x0B }、
    { 0x14、0x00 }、
    {0x15、0x40}、
    {0x16、0x26}、
    {0x17、0xe7}、
    {0x18、0x00}、
    {0x19、0x40}、
    {0x1a、0x26}、
    {0x1b、0xe7}、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x01 }、
    { 0x2C、0x00 }、
    { 0x2D、0x00 }、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x01 }、

    //寄存器调优
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x60、0x02}、
    {0x62、0x09}、
    {0x4c、0x30}、
    { 0x03、0x03 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x78、0x80}、


    };

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    对于 PPC3中的2.1处理流程、大多数处理都是在2.0器件中完成的。 至于低音炮的配置、您可以使用 PPC3 1.0 PBTL 转储.h 文件、而无需任何配置。 在转储 GUI 中、有如下设置符号  、只需为 PBTL 选择输入混频器:L 或 R 或(L+R)/2即可。 然后:

    转储配置供您参考:

    CFG_reg Sub_Registers []={


    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x03、0x02 }、
    { 0x01、0x11}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x00、0x00 }、

    { 0x7f、0x00 }、
    {0x7d、0x11}、
    { 0x7E、0xff }、
    { 0x00、0x01 }、
    {0x51、0x05}、
    {0x00、0x02}、
    { 0x1d、0x00 }、
    {0x19、0x80}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x46、0x01}、
    { 0x00、0x00 }、
    {0x02、0x04}、
    {0x53、0x00}、
    {0x54、0x00}、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x03、0x02 }、

    {CFG_META_DELAY、5}、

    //书籍0x8c
    { 0x00、0x00 }、
    {0x7f、0x8c}、
    { 0x00、0x0B }、
    { 0x14、0x00 }、
    {0x15、0x40}、
    {0x16、0x26}、
    {0x17、0xe7}、
    {0x18、0x00}、
    {0x19、0x40}、
    {0x1a、0x26}、
    {0x1b、0xe7}、
    { 0x1c、0x00 }、
    { 0x1d、0x00 }、
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1f、0x00 }、
    { 0x20、0x00 }、
    {0x21、0x00}、
    {0x22、0x00}、
    {0x23、0x00}、
    {0x28、0x00}、
    {0x29、0x00}、
    { 0x2a、0x00 }、
    { 0x2b、0x01 }、
    { 0x2C、0x00 }、
    { 0x2D、0x00 }、
    {0x2e、0x00}、
    { 0x2F、0x01 }、

    //寄存器调优
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    { 0x30、0x00 }、
    {0x60、0x02}、
    {0x62、0x09}、
    {0x4c、0x30}、
    { 0x03、0x03 }、
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x78、0x80}、


    };

    此致、

    Alix Wan。