Other Parts Discussed in Thread: PCM3060
主题中讨论的其他部件:PCM3060
大家好。
我目前正在使用 TLVAIC3106、即使输入共模电压为1.35V、我也会测量 ADC 添加的数字偏移。
使用寄存器12 (设置为0x40以启用高通滤波器)可消除该数字偏移。
我的问题是:当失调电压降低输入模拟动态范围时,高通滤波器是否可以重新恢复这种损耗?
例如:
情况1.
假设所有增益均为0dB:
0.35V = 0x800000
1.35V => 0x000000
2.35V => 0x7FFFFF
情况2.
如果偏移量为0x003000:
0.35V = 0x803000
1.35V = 0x003000
2.3x (< 2.35V)= 0x7FFFFF
如果 将高通滤波器应用于情况2,它是否能够实现所需的功能(如情况1)?
谢谢你。