This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:ADC 偏移/动态损耗

Guru**** 2639365 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862336/tlv320aic3106-adc-offset-dynamic-loss

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他部件:PCM3060

大家好。

我目前正在使用 TLVAIC3106、即使输入共模电压为1.35V、我也会测量 ADC 添加的数字偏移。

使用寄存器12 (设置为0x40以启用高通滤波器)可消除该数字偏移。

我的问题是:当失调电压降低输入模拟动态范围时,高通滤波器是否可以重新恢复这种损耗?

例如:

情况1.

假设所有增益均为0dB:

0.35V = 0x800000

1.35V => 0x000000

2.35V => 0x7FFFFF

情况2.

如果偏移量为0x003000:

0.35V = 0x803000

1.35V = 0x003000

2.3x (< 2.35V)= 0x7FFFFF

如果 将高通滤波器应用于情况2,它是否能够实现所需的功能(如情况1)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Corentin、  

    高通滤波器将从数字音频中移除直流失调电压。

    关于动态范围、 还有一个0.8dB 的典型增益误差、这意味着 PGA 和 ADC 驱动器将放大0.6448Vrms 信号、以创建 ADC 的0.707Vrms 输入。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于高通滤波器位于数字路径中的 ADC 之后、ADC 输入级仍会由于您在第2种情况中怀疑的偏移误差而不对称地饱和。

    这是 Steve 提到的增益误差的补充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的回答。

    让我感到惊讶的是、我们采取了一些措施、我们注意到 HP 滤波器可以重新获得动态效果。

    下面是我们的实验(我们有一个增加一些增益的模拟路径):

    在未应用信号时、我们测量了一个相当于200mVRMS 输入信号的数字偏移。

    在没有滤波器的情况下、ADC 以1KHz 的1.6VRMS 正弦波饱和。

    激活数字 HP 滤波器后、我们注意到在1.7VRMS 和1.8VRM (此处是200mVRMS)的1.6VRMS 下没有饱和。

    我同意这是意料之外的、因为滤波器位于 DE ADC 之后。

    然后,我有两个问题会导致此偏移问题:

    1. AIC3106的偏移量是否有保证的范围值?

    2.如果没有,是否有 TI 可以保证 ADC 偏移在特定范围内的器件参考?

    此致。

    Corentin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Corentin、  

    TI 通常不会为音频 ADC 提供直流规格、 也就是说、该器件上的偏移确实要高于我们的后续编解码器产品。  例如、AIC3204不会有如此大的偏移或增益误差。  

    对于这种规格、也很少见为 MAX 规格。 通常会有一个较高的预期值。

    对于 PCM3060、我们对单端最大 FSR 为2%的双极性零误差进行了规格说明、 但这是我见过的唯一具有任何规格的器件。  

    此致、

    -Steve Wilson