This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:运行硬件检查的 Windows10

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853682/pp-salb-evm-windows10-running-hardware-checks

器件型号:PP-SALB-EVM

您好!

 尝试使 PP-SALB-EVM 在 Windows10计算机上工作时出现以下错误。

-声卡的默认采样频率不正确

无法录制音频

无法播放音频

我已经检查了论坛、当我进入属性时、Windows 没有提供"高级"设置选项卡。

我检查了另一个器件、它为我提供了高级选项、我可以在其中选择2ch 16位、41000Hz。

这是建筑中唯一的窗户机器(其他人都在 Apple 上)

我还有一个5825MEVM、它也未通过硬件检查。 但硬件 ID 不正确、所以我的猜测是41000Hz 与48000Hz。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    请尝试更改为另一个 USB 端口。 然后确保笔记本电脑的音量为100。  

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那是可行的。   谢谢!  

    我在系统上最终发现的奇怪之处在于、SALB-EVM 需要插入后部 USB 端口、5825M 只能在不同的 USB 端口下工作。

    我稍后会处理这方面的工作、但我让他们都能工作。  

    再次感谢、

    -Matt