请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PP-SALB-EVM
您好!
尝试使 PP-SALB-EVM 在 Windows10计算机上工作时出现以下错误。
-声卡的默认采样频率不正确
无法录制音频
无法播放音频
我已经检查了论坛、当我进入属性时、Windows 没有提供"高级"设置选项卡。
我检查了另一个器件、它为我提供了高级选项、我可以在其中选择2ch 16位、41000Hz。
这是建筑中唯一的窗户机器(其他人都在 Apple 上)
我还有一个5825MEVM、它也未通过硬件检查。 但硬件 ID 不正确、所以我的猜测是41000Hz 与48000Hz。
谢谢、
Matt