主题中讨论的其他器件: TAS3251
大家好、
我正在尝试将 TAS3251EVM 用于项目、但我对如何利用嵌入式 MSP430感到非常困惑
我有一个使用 PPC3创建的配置、它运行良好、但当然、当我对电路板执行下电上电时、我会丢失它、我需要重新连接到 PurePath 控制台以重新获得该配置。 我知道有终端系统配置、我可以将配置转储到头文件、但电路板的文档未指定如何将其真正闪存到 MSP430存储器。 我只需要在电路板启动时自动加载我的配置、或者至少通过几次按钮来加载它。
我有一些微控制器方面的经验、但我不是专家。 似乎只有在您非常熟悉 MSP430时才会使用此产品、因为该文档仅显示"Program can be loaded by flash the MSP430 code with use of a JTAG debugger and the output from PPC3 "、 但是、没有说明如何操作的指南或任何文档链接、甚至没有指向正确方向的要点。 我认为我通过 Spy-by-Wire 连接到 J12进行了连接、但我不确定如何真正使用终端系统配置输出的配置文件。 我本以为 TI 会提供一个示例代码编写器项目文件、该文件只需更改几个可以轻松刷写或更好地允许 MSP430在 PPC3中刷写的内容、但情况并非如此、除非我真的遗漏了一些内容。
如果有人能提供快速的指南、或者给我指正确的方向、我会非常感激。 我完全愿意阅读和了解这一点、但当用户手册提供的内容不多时、很难理解从哪里开始。
谢谢