This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:尝试将 PurePath 配置刷写到 MSP430预设

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853144/tas3251evm-trying-to-flash-the-purepath-configuration-to-an-msp430-preset

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件: TAS3251

大家好、

我正在尝试将 TAS3251EVM 用于项目、但我对如何利用嵌入式 MSP430感到非常困惑

我有一个使用 PPC3创建的配置、它运行良好、但当然、当我对电路板执行下电上电时、我会丢失它、我需要重新连接到 PurePath 控制台以重新获得该配置。 我知道有终端系统配置、我可以将配置转储到头文件、但电路板的文档未指定如何将其真正闪存到 MSP430存储器。 我只需要在电路板启动时自动加载我的配置、或者至少通过几次按钮来加载它。

我有一些微控制器方面的经验、但我不是专家。 似乎只有在您非常熟悉 MSP430时才会使用此产品、因为该文档仅显示"Program can be loaded by flash the MSP430 code with use of a JTAG debugger and the output from PPC3 "、 但是、没有说明如何操作的指南或任何文档链接、甚至没有指向正确方向的要点。 我认为我通过 Spy-by-Wire 连接到 J12进行了连接、但我不确定如何真正使用终端系统配置输出的配置文件。 我本以为 TI 会提供一个示例代码编写器项目文件、该文件只需更改几个可以轻松刷写或更好地允许 MSP430在 PPC3中刷写的内容、但情况并非如此、除非我真的遗漏了一些内容。

如果有人能提供快速的指南、或者给我指正确的方向、我会非常感激。 我完全愿意阅读和了解这一点、但当用户手册提供的内容不多时、很难理解从哪里开始。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    虽然本应用手册使用不同的 GUI/器件、但过程类似: http://www.ti.com/lit/an/slaa605a/slaa605a.pdf。 我将在下周初尝试向您详细介绍 TAS3251的 MSP430代码。 感谢您抽出宝贵的时间和耐心等待。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我向您发送了一封有关 TAS3251上 MSP430代码的电子邮件。

    此致、

    Luis