请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA1692 您好、先生、
请问 OPA1692D 是否是 MIC 前置放大器电路的理想选择? 如果不是、建议使用哪一个?
生产的平台麦克风系统具有以下特性:
- 电源为60W、内置充电电池。
- OPAMP 由12V 至15V 的单电源供电。
- 添加可选无线块
是否有一些应用手册/参考设计可用于讨论麦克风前置放大器电路或放大器选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Wenting、
绝对是! OPA1692数据表中有一个3线驻极体麦克风的前置放大器示例。 请参阅数据表的第24页、了解相关说明: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1692.pdf
我们还为预放大器设计提供了一些其他配套资料、您可以遵循这些资料:
我们还有一个指定的音频配套资料页面、请在此处查看 :https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/798464
Tamara