This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1692:OPA1692D 在 MIC 前置放大器电路中的应用

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853330/opa1692-the-application-of-opa1692d-in-mic-pre-amplifier-circuit

器件型号:OPA1692

您好、先生、

请问 OPA1692D 是否是 MIC 前置放大器电路的理想选择? 如果不是、建议使用哪一个?

生产的平台麦克风系统具有以下特性:

  • 电源为60W、内置充电电池。
  • OPAMP 由12V 至15V 的单电源供电。
  • 添加可选无线块

是否有一些应用手册/参考设计可用于讨论麦克风前置放大器电路或放大器选择?